在 DIN 导轨上安装和拆卸
-
安装 DIN 导轨 7.5 毫米或 15 毫米。
-
安装端子底座/功能模块端子底座:

接线端子底座放在上方的 DIN 导轨上,然后卡入下方。
-
拆卸顺序相反。

用螺钉安装
如果要用螺丝安装接线端子底座,则必须先在后侧插入壁式安装配件 TA526⮫ “TA526 - 壁式安装配件” 。这些塑料部件可防止在拧上螺丝时端子底座发生弯曲。TB560x 和 TB561x 需要一个 TA526,TB562x、TB564x 和 TB566x 需要两个 TA526。


墙壁安装时,接线端子底座通过螺丝接地。
-
螺钉表面必须导电(如镀锌钢或镀镍黄铜)。
-
安装板必须接地。
-
螺丝必须与安装板有良好的电气接触。
实用技巧
通过以下步骤,可以将已安装的模块作为模板,在面板上钻孔。由于模块安装孔存在公差,因此必须遵循这些程序:
-
在干净的工作台上,安装不超过 3 个模块(例如一个终端底座和两个底板)。
-
以已安装的模块为模板,仔细标记面板上所有模块安装孔的中心位置。
-
将安装好的模块放回干净的工作台上,包括之前安装好的模块。
-
钻孔并攻丝,以便安装螺钉(建议使用 M4 或 8 号螺钉)。
-
将模块放回面板上,检查孔是否对齐。
-
使用安装螺钉将模块安装到面板上。
如果安装更多模块,则只安装这组模块中的最后一个,其他模块放在一边。这样可以减少下一组钻孔和攻丝时的重新安装时间。
-
对其余所有模块重复上述步骤。