该选项卡包括远程数据源通过CODESYS Symbolic 进行的通信设置。
最初添加数据源时,您选择了“CODESYS Symbolic” 数据源类型,并据此配置了与数据源的通信设置。之后,该选项卡上的通讯设置就会过时。只能对“数据源类型” 进行初始设置。
CODESYS 符号是指在主动连接的情况下,通信是通过符号监控完成的。这种符号访问可能适用于CODESYS V2 和CODESYS V3 控制器类型。此外,运行时系统还必须支持符号配置。
您可以根据符号信息离线开发本地应用程序,而无需连接数据源。为此,您需要在配置设置中引用一个符号文件,该文件中存储了所有需要的变量信息。则不会建立活动连接。
选项卡 "通信",通过CODESYS Symbolic
|
“变量信息” |
变量信息的来源
|
|
“选择符号文件” |
“变量信息” 选择的符号文件路径为“From symbol file” 。 符号文件存储在开发系统中,包含所需的变量信息。默认情况下,在项目目录中创建的符号文件路径结构如下: 例如 请注意:如果在可视化中使用“报警表” 元素或“趋势” 元素,则符号访问所需的符号文件和相应的项目 必须保存在同一文件夹中。该项目包含警报表元素的配置或趋势元素的趋势记录。这是自动生成符号文件的默认情况。 例如 |
|
“连接类型” |
远程 PLC 和本地设备之间的连接类型。 根据所选的连接类型,以下设置会发生变化。 请注意:尽可能避免使用无网关的直接连接。
|
连接类型 "CODESYS V2 "的连接设置
|
“PLC” |
|
|
“驱动程序类型” |
|
|
“地址” |
例如: |
|
“端子” |
例如 |
|
“区块大小” |
例如 要求:驱动程序类型为“Tcp/Ip (Level 2)” 。 |
|
“Target ID” |
例如 要求:驱动程序类型为“Tcp/Ip(2 级路由)” 。 |
|
“摩托罗拉字节顺序” |
|
连接类型 "CODESYS V2(通过网关)"的连接设置
|
“网关” |
除 PLC 设置外,还要配置网关设置。 请注意:要实现这种连接,还必须在运行CODESYS V3 的开发计算机上安“CoDeSys V2.3 Gateway Server” (V2 Gateway)。 |
|
“IP 地址” |
例如 |
|
“端子” |
例如 |
连接类型 "CODESYS V3 "的连接设置
|
“PLC” |
|
|
“设备名称或地址” |
此处的设置根据“名称或地址类型” 列表框中的选择而不同。对于自动生成的选项,无需在此指定设置。设置可以保持为空。 示例:“...(自动导出)。” 示例: 示例: 例如: 示例: 提示: |
|
“姓名或地址类型” |
|
|
“动态变量” |
设备名称或地址在运行时通过数据类型为 使用案例:创建项目时,设备名称或地址不可用。 动态配置还可用于在运行时更改设置,而无需重新启动人机界面应用程序。 请注意:对于这种连接类型,也不能通过网关进行动态连接。 |
连接类型 "CODESYS V3(通过网关)"的连接设置
|
“网关” |
除 PLC 设置外,还要配置网关设置。 |
|
“IP 地址” |
例如 |
|
“端子” |
例如 |
扩展 PLCHandler 接口的通信设置




注意

不建议手动配置 PLCHandler。
与控制器的连接通过CODESYS PLCHandler 通信接口建立。在这种情况下,配置是以 PLCHandler INI 格式进行的,可以进行高级参数设置。
|
“高级” |
|
|
“用作” |
|
|
“INI 内容” |
要求:“在” 设置为“时使用 通过以下内容扩展配置” 。 示例: logfilter=16#000000FF 示例: parameter0=EncryptCommunication value0=1 请注意:如果参数是通用参数,则可以指定为基于 0 的参数 ( |
|
“INI 内容” |
要求:“在” 设置为“时使用 完全配置,内容如下”. 示例: [PLC:PLC_IdArti] interfacetype=ARTI active=1 logevents=1 motorola=0 nologin=0 timeout=10000 precheckidentity=0 tries=3 waittime=12 reconnecttime=10 buffersize=0 device=Tcp/Ip (Level 2 Route) instance=PLCWinNT_TCPIP_L2Route parameters=4 parameter0=Address value0=localhost parameter1=Port value1=1200 parameter2=TargetId value2=0 parameter3=Motorola byteorder value3=No |
带有可视化用户管理功能的控制器通信设置
|
“登录配置” |
如果远程设备上配置了可视化用户管理,则登录时需要有效凭证。 |
|
“Type” |
定义可视化用户管理获取凭证的方式
|
|
“用户名” |
例如 |
|
“密码” |
例如 ··· |
:PLC 上的字节顺序(大位数)(摩托罗拉格式
:小字节顺序(英特尔格式)
:打开输入,选择动态配置的程序变量。该变量的数据类型必须是