该选项卡包括远程数据源的通信设置。
最初添加数据源时,您选择了CODESYS ApplicationV3 数据源类型,并据此配置了与数据源的通信设置。之后,该选项卡上的通讯设置就会过时。最初只能设置“数据源类型” 和“选择项目类型” 设置。
CODESYS ApplicationV3 意味着,在活动连接的情况下,通信是通过地址监控完成的。在这种情况下,可通过直接指定设备地址或通过网络扫描自动配置远程 PLC。
通过CODESYS ApplicationV3 查看 "通信 "选项卡
|
“选择项目类型” |
项目类型表示控制器的配置位置:在与 HMI 应用程序相同的项目中或在单独的项目中。
在数据源对象的初始设置中,该选项是固定的,并影响“目标设备” 的可用设置。 |
|
“选择文件” |
包含控制应用程序的项目(源项目)名称和路径 例如 要求:“选择项目类型” 是“其他项目” 。 |
|
项目控制器窗口区 |
从选定项目中读取的控制器及其下属应用程序 示例: ![]() |
选择项目类型"=="当前项目 "的设置
|
“目标设备” |
请注意:当“选择项目类型” 设置为“当前项目” 时,可进行以下设置。 |
|
“自动配置” |
例如“[DEVICE_A]” 示例:“[未确定]” :无法读取配置。 请注意:确保应用程序在控制器上运行,网络路径处于活动状态。控制器的通讯设置仅在此时应用。这些是源项目中在设备编辑器“通讯设置” 标签上配置的通讯设置。 |
|
“手动配置” |
请参阅下文 "手动配置"。 |
选择项目类型"=="其他项目 "的设置
通信设置只能手动完成。
请参阅下文 "手动配置"。
手动配置
|
“动态变量” |
数据类型 使用案例:创建项目时,通信参数还不可用。 |
|
“使用设备地址” |
例如 提示单击“从设备” 进行自动地址设置。 |
|
“从设备” |
自动读取当前连接的数据源设备的数据,并在“使用设备地址” 中指定。地址与“通讯设置” 设备编辑器中的设备设置相对应。 |
|
“使用网络扫描搜索目标设备” |
|
|
“节点名称” |
例如 |
|
“目标类型” |
例如 |
|
“Target ID” |
例如 |
|
“目标版本” |
例如 |
|
“网络位置” |
|
|
“搜索类型” |
|
带有可视化用户管理功能的控制器通信设置
|
“登录配置” |
如果远程设备上配置了可视化用户管理,则登录时需要有效凭证。 |
|
“Type” |
定义可视化用户管理获取凭证的方式
|
|
“用户名” |
例如 |
|
“密码” |
例如 ··· |
通信缓冲区的具体设置
|
“高级” |
|
|
“默认通信缓冲区大小” |
默认设置: |

:配置会从源项目中自动读取。这是推荐的设置。
:打开输入,为动态配置选择 IEC 变量。
:搜索指定的节点名称