功能 :如果尚未连接 PLC 设备,该命令将建立与 PLC 设备的连接。然后打开“在线列表” 对话框,列出控制器上运行的跟踪。然后通过对话框中的“Upload” 命令将所选轨迹加载到轨迹编辑器中。
请致电 :菜单栏:“跟踪” ;跟踪编辑器的上下文菜单。
要求 :“DeviceTrace” 对象的编辑器已打开。运行系统使用CmpTraceMgr 组件(跟踪管理器)。运行系统中至少有一个应用程序正在运行。PLC 的通信设置已在CODESYS 项目中正确配置。




注意

关闭 DeviceTrace 编辑器可终止与控制器的连接。
请注意,当最后一个打开的“DeviceTrace” 编辑器关闭时,与控制器的连接也会终止。为了在项目中再次显示设备跟踪,必须将其重新加载到“DeviceTrace” 对象中。
此时,关闭编辑器也是故意终止与控制器连接的推荐程序。仅注销是不够的。