功能 :此命令将打开“在线列表” 对话框。如果设备跟踪对象的跟踪编辑器处于活动状态,那么控制器上运行的所有跟踪都会显示在树形视图中。如果特定于应用程序的跟踪对象的跟踪编辑器处于活动状态,那么只有该跟踪对象在控制器上运行时才会显示。
请致电 :菜单栏:“跟踪” ;跟踪编辑器的上下文菜单。
要求 :运行系统使用CmpTraceMgr 组件。设备上的应用程序处于联机模式。




注意

关闭 DeviceTrace 编辑器可终止与控制器的连接。
请注意,当最后一个打开的“DeviceTrace” 编辑器关闭时,与控制器的连接也会终止。为了在项目中再次显示设备跟踪,必须将其重新加载到“DeviceTrace” 对象中。
此时,关闭编辑器也是故意终止与控制器连接的推荐程序。仅注销是不够的。
在线列表 "对话框
|
“从运行时删除” |
停止并从运行中的应用程序中删除所选跟踪。 |
|
“上传” |
在跟踪编辑器中加载设备跟踪时,该命令可见。设备跟踪是在控制器上运行的跟踪:在设备树中,它可以用设备正下方的 DeviceTrace 对象来表示。 执行此命令后,在树形视图中选中的跟踪将从运行时系统加载到跟踪编辑器中。项目中的任何现有配置都会被覆盖。例如,设备可以提供处理器负载数据的跟踪 ( 在设备树中,每个应在项目中显示的设备跟踪都需要一个单独的“DeviceTrace” 对象。 |