元素属性
|
“元素名称” |
例如 |
|
“数据来源” |
缓冲跟踪数据的位置。
|
|
“应用” |
记录数据的应用程序。
要求:“数据源” 属性中引用了远程数据源(不是“<本地应用程序>”)。 |
|
“元素类型” |
“Trace” |
|
“Trace” |
|
元素属性 "位置
位置定义了元素在可视化窗口中的位置和大小。这是以笛卡尔坐标系为基础的。原点位于窗口的左上角。正水平 x 轴向右延伸。垂直 y 轴的正方向是向下的。
|
“X” |
元素左上角的 x 坐标 以像素为单位 例如 |
|
“Y” |
元素左上角的 y 坐标 以像素为单位 例如 |
|
“宽度” |
以像素为单位 例如 |
|
“高度” |
以像素为单位 例如 |
|
小贴士您可以通过将相应的符号 |
|
|
“Angle” |
静态旋转角度(度) 例如 元素会在编辑器中旋转显示。旋转点是元素的中心。正值顺时针旋转。 小贴士您可以在编辑器中通过将元素聚焦到句柄来更改值。当光标显示为旋转箭头 ![]() (1):手柄 请注意:如果在属性“绝对运动 内部旋转” 中也配置了动态旋转角度,则会在运行模式下添加静态和动态旋转角度。静态旋转角度起到偏移作用。 |
|
“显示光标” |
|
|
“覆盖 PLC 上的现有轨迹” |
|
|
“数字格式” |
工具提示中数值的数字格式,使用 printf 语法(例如:%d, %5.2f)。 |
元素属性 "控制变量
当您点击“插入用于控制跟踪” 的元素时,会自动分配控制变量。
|
“重置触发器” |
变量 ( 标准控制变量:
|
|
“开始跟踪” |
变量 ( 标准控制变量:
|
|
“停止跟踪” |
变量 ( 标准控制变量:
|
|
“将跟踪保存到文件” |
|
|
“保存跟踪” |
变量 ( 标准控制变量:
|
|
“文件名” |
变量 ( 标准控制变量: |
|
“从文件加载跟踪” |
|
|
“加载跟踪” |
变量 ( 标准控制变量:
请注意:只有在特殊情况下,才能从文件中加载跟踪配置。创建文件时必须使用与加载文件完全相同(正在运行)的应用程序。更改运行中的应用程序(例如再次下载)的后果是,以前从应用程序中创建的文件将无法再被读入应用程序。即使对文件进行外部手动更改也会导致这种情况。您只需编辑那些对显示变量有影响的配置设置。如果直接更改文件中的变量定义(例如用 v y 替换变量 x),则无法加载文件。 |
|
“文件名” |
变量 ( 标准变量: |
元素属性 "中心
属性包含旋转点坐标的固定值。旋转点显示为
符号。该点被用作旋转和缩放的中心。
|
“X” |
旋转点的 X 坐标 |
|
“Y” |
旋转点的 Y 坐标 |
您还可以通过将符号 (
) 拖动到编辑器中的其他位置来更改数值。
元素属性 "绝对移动
属性包含用于动态控制元素位置的 IEC 变量。参考点是元素的左上角。在运行模式下,整个元素都会被移动。
|
“运动” |
||
|
“X” |
变量(数字数据类型)。定义 X 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值可将元素向右移动。 |
|
|
“Y” |
变量(数字数据类型)。定义 Y 位置(以像素为单位)。 示例: 在运行模式下,增加该值会使元素向下移动。 |
|
|
“旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 元素的中点在“中心” 点旋转。该旋转点显示为 在运行模式下,元素相对于可视化坐标系的对齐方式保持不变。增大数值会使元素向右旋转。 |
![]() |
|
“内部旋转” |
变量(数字数据类型)。定义旋转角度(度)。 示例: 在运行模式下,元素会根据变量值围绕“Center” 中指定的旋转点旋转。此外,元素的排列会根据可视化坐标系进行旋转。代码中的数值越大,旋转方向越顺时针。 旋转点显示为 请注意:如果在“Position Angle” 属性中指定了静态旋转角度,那么在执行可视化时,静态旋转角度将添加到可变旋转角度(偏移)中。 |
![]() |
您可以将变量与单位换算联系起来。
“X”,“Y”,“旋转”, 和“内部旋转” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
另见
元素属性 "状态变量
变量可动态控制元素的行为。
|
“无形” |
变量 (
|
“不可见” 属性由 "客户端动画 "功能支持。
只有在可视化管理器中选择“Support client animations and overlay of native elements” 选项后,这些属性才可用。
|
“动画持续时间” |
定义元素运行动画的持续时间(以毫秒为单位
动画属性
当可动画属性的至少一个值发生变化时,就会执行动画运动。在指定的动画持续时间内,执行的动作不会生涩,而是很流畅。可视化元素在动态旋转的同时移动到指定位置。过渡流畅。 |
|
“移至前景” |
将可视化元素移至前台 变量 ( 示例:
|
元素属性 "访问权限
要求:为可视化设置了用户管理。
|
“访问权限” |
打开“访问权限” 对话框。在这里可以编辑元素的访问权限。 状态信息
|

:
:列出数据源下方的所有应用程序。
拖动到编辑器中的另一个位置,来更改
时,可以将元素作为手柄围绕其中心旋转。
:鼠标位置会显示一个光标(垂直线)。光标指向的触发器和变量值会显示为工具提示。