所有基本元素和一些常用控制元素都具有“输入配置” 属性。在这里您可以为元素配置用户输入。为此,您需要选择一个输入事件和一个输入操作。
配置用户输入
要求:打开一个可视化项目。
-
打开可视化界面,添加“Button” 元素。
为新按钮打开“Properties” 视图。
-
用
Number of clicks: %i配置属性“文本” 。 -
在
PLC_PRGPOU 的应用程序中声明一个变量 iClicks : INT;。 -
配置按钮“Text variable”属性为
PLC_PRG.iClicks。运行时,其变量值将替换“Text” 属性中的占位符。
-
在“输入配置” 属性中,单击
OnMouseClick行中的“配置” 按钮。 -
从可能的操作列表中选择
Execute ST code操作,然后单击
符号。该操作将出现在要执行的操作列表中。操作的空白执行内容会出现在列表右侧的窗口区域。

-
在“的编辑器中编写操作程序 执行 ST 代码” :
PLC_PRG.iClicks := PLC_PRG.iClicks + 1; -
单击“OK” 关闭对话框。
用户输入已配置。
-
编译、下载并启动应用程序。
应用程序运行。可视化打开。如果用户点击按钮,则执行操作,变量
PLC_PRG.iClicks将递增,并打印点击次数。