标志 
功能 :此命令将打开“可视化元素存储库” 对话框,用于编辑存储位置和可视化配置文件。
请致电 :菜单栏:“工具”.
要求 :没有项目开放。
可视化元素库用于创建可视化配置文件或可视化扩展。在使用CODESYS VisuElement Toolkit 开发自己的可视化元素时,这是必要的。CODESYS VisuElement Toolkit 是有效许可证的必要条件。不想创建自己的可视化元素的用户可以使用此对话框了解哪些元素包含在哪个可视化配置文件中。重新配置存储库的存储位置也只对元素开发人员很重要。




注意

1.只能选择一个空目录作为版本库的新存储位置。
2.系统 "存储库无法修改。存储库列表中的斜体条目表示了这一点。
目前,一个元素只能安装一个版本。
可视化元素库 "对话框
|
“地点” |
存储库在文件系统中的存储位置。下拉列表包含为可视化元素配置的资源库。 |
|
“编辑地点” |
打开“Edit Repositories” 对话框,用于修改当前在“Location” 中选择的版本库或创建新版本库。 |
|
配置文件是特定版本中可视化元素的集合。这些元素来自一个或多个库。在项目中使用配置文件时,可在可视化编辑器的工具箱中找到这些工具。您可以使用扩展名将特定的元素添加到现有的配置文件中。 只有安装了CODESYS VisuElement Toolkit ,才能创建和编辑配置文件。在这种情况下,可以使用对话框右侧的按钮。 |
|
|
“创建或更新个人资料” |
您可以在对话框中配置新预案或修改现有预案。然后,可操作“New” 、“Copy” 和“Delete” 按钮,以及“Installed Elements” 和“Available Elements” 视图。 |
|
“创建或更新扩展名” |
在对话框中,可以为所选预案配置扩展名。另一个下拉列表“扩展名” 会出现当前可用的所有扩展名。 要配置新的扩展名,请使用“New” 或“Copy” 按钮(见下文)。 在这两种情况下,都会打开“Specify Visualization Extension” 对话框,供您定义新扩展名。在此对话框中,将显示扩展名的“名称” 、“公司” 和“版本” 。版本语法:数字和点的序列,末尾有一个数字。 |
|
“Profile” |
当前选择的配置文件。下拉列表提供了上述存储库中的所有配置文件。 |
|
“扩展” |
当前为指定配置文件选择的扩展名。下拉列表提供了该预案可用的所有扩展名。 |
|
“新” |
按下按钮将打开“Specify Name of Visualization Profile” 对话框或“Specify Visualization Extension” 对话框。为新配置文件指定一个唯一的名称,或为扩展名指定公司名称和版本。CODESYS 会自动输入以前使用过的名称,并附加 " “已安装元素” 列表为空。 |
|
“Copy” |
按下按钮将打开“Specify Name of Visualization Profile” 对话框或“Specify Visualization Extension” 对话框(见上文):“New” )。 所选配置文件的元素被接受,并显示在“已安装元素” 视图中。 |
|
“删除” |
删除当前设置的配置文件或扩展名,然后删除下拉列表。 |
|
“名称、供应商、库” |
分配给所选配置文件的元素。 |
|
“卸载” |
当前在列表中选择的所有元素都将卸载,并从“可用元素” 列表中删除。 |
|
“更新代码” |
库 POU 的实施代码发生变化时,列表也会随之更新。 |
|
“全部更新” |
如果库 POU 的实现代码和接口(声明部分)有任何变化,列表也会随之更新。 |
|
“名称” “Library” “供应商” “版本” “资料库” “简介” |
系统中可用并可安装到当前配置文件或扩展中的元素。选择取决于已安装的元素库和元素包。 树形结构显示库,库下包含元素。绿色显示的元素已为指定的配置文件或扩展名安装。“轮廓” 显示为轮廓安装的元素。 |
|
“安装元件” |
在列表中选择的元素会添加到“已安装元素” 视图中。现有元素会被覆盖。 |
|
“安装库” |
“库库” 对话框将打开,可在此安装另一个库,以便在“可用元素” 视图中接受其元素。 |
|
“仅注意当前的库版本” |
|
|
“无需提示即可覆盖配置文件” |
|
编辑存储库 "对话框
|
“存储位置,名称” |
为了管理可视化元素,可以使用一个或多个资源库。所有当前定义的存储位置都在此列出,并附有文件路径和名称。 从上到下的顺序也是可视化元素的搜索顺序。 之前在“可视化元素存储库” 对话框中选择的存储位置的文件路径和名称。 请注意:存储位置 "系统 "总是自动定义的,不能修改或删除。 |
|
“添加” “编辑” |
打开“存储库的存储位置” 对话框,用于创建新的存储位置或编辑当前存储位置。 请指明:“存储位置” (空目录的文件路径)和“名称” 。名称具有象征意义(例如:"要素类别 1")。 |
|
“移除” |
删除当前在版本库列表中选择的版本库。 |
|
“上移,下移” |
移动列表中的条目。请注意:从上到下搜索资源库。 |
:刷新列表时,只搜索最新版本的库,而不是所有库。