选项卡 "常规
标志 
功能 :该选项卡包括Professional Version Control 的基本设置。
请致电 :菜单栏:“工具 选项”.
|
“合并” |
“更新”,“合并”, 或“切换” 命令的行为,当双方(工作副本和 SVN 版本库)都从基础版本开始发生变化时。
|
|
“锁” |
行为,如Professional Version Control 本地更改对象。
|
|
“Marker” |
|
|
“自动锁定失败时提示用户。” |
|
冲突标记示例
Foo(); >>>>>>>>>>>>>>> I := I + 1; =============== I := I + 2; <<<<<<<<<<<<<<<
|
“检查服务器的更新和锁定” |
|
|
“检查间隔(分钟)” |
示例:10 |
|
忽略空白 |
|
|
忽略评论 |
|
|
忽略属性 |
|
某些 SVN 选项可能会被项目特定设置覆盖。
项目特定设置在菜单“项目 项目设置” ,类别“SVN 设置” 中定义。
标签 "SSH
标志 
功能 :该选项卡包含 SSH 协议的设置。
请致电 :菜单栏:“工具 选项”.
|
“libssh2(推荐)” |
Professional Version Control 使用 Libssh2 通过 SSH 协议建立连接。这是推荐的设置。 |
|
“SharpPlink(向后兼容)” |
Professional Version Control 使用 plink.exe 与 SSH 服务器建立连接。只有在与支持过时的 SSH-1 协议的过时服务器通信时,才需要使用该选项。 |
SSH 配置可通过环境变量SVN_SSH 或 SVN 配置文件覆盖。
:如果无法锁定对象,则会打开对话框