标志 
功能 :该命令将打开“Pending Changes” 视图。所有与基本版本相比有变化或锁定的对象都会在此列出。
请致电 :“查看 待更改”
查看 "待更改
已修改或锁定的对象显示在视图的下半部分。您可以在单个或多个对象上使用“Commit”,“Revert”, 和“Update” 命令。在选定对象的上下文菜单中,可以找到用于比较和显示版本历史的命令。
CODESYS SVN 首先会检查工作副本的存储格式是否与 SVN 资源库中项目的存储格式一致。如果存储格式不同,则不得在对象级别执行还原,以防止出现不一致。在这种情况下,可以先使用 "另存为 "命令删除整个项目(工作副本),并将其作为适当的存储格式,但这样做可能会造成较小的数据损失。选择其中一个还原选项后,系统会给出相应的对话框提示。
双击对象可打开项目比较。
|
“选择” |
选择或清除所有对象 |
|
“Commit” |
将本地更改提交到 SVN 版本库 |
|
“Revert” |
将本地更改还原为工作副本基本修订版的状态 |
|
“更新” |
该命令将 SVN 代码库中的更改提交到项目中。更新时使用 HEAD 版本。 |
|
“保存锁” |
|
|
“存储配置文件更新” |
请注意,工作副本中版本库的存储配置文件(存储版本)与 SVN 版本库中的不同。在这种情况下,提交会更改版本库中的存储配置文件。 对于需要在工作副本和存储库之间进行交换的操作,您将获得与存储配置文件相匹配的相应信息。 |
|
“最近的消息” |
显示最近使用的日志信息。您可以点击日志信息来接受它。 |
|
“信息” |
键入一条日志信息,对您的更改进行注释。例如 |
提交后锁不会自动释放