标志 
功能 :此命令将打开“Checkout” 对话框。在这里,你可以将 SVN 代码库中的项目作为工作拷贝签出。
请致电 :菜单栏:“项目 SVN” 。
结账 "对话框
![]() |
SVN 仓库中项目的 URL 例如 小贴士一旦指定了有效的 SVN 版本库,就可以单击相邻按钮或使用选项在“Revision” 中浏览并选择特定项目。 |
|
|
打开对话框“选择修订版” 。 按钮上标有当前选择的修订版:
请注意:该对话框提供的选项与“Revision” 组相同。 |
|
|
打开“SVN 版本库浏览器” 对话框 在这里可以浏览 SVN 版本库。 |
|
“名称” |
工作副本名称 例如 |
|
“地点” |
工作拷贝的存储位置 例如 |
|
“项目” |
项目保存为CODESYS 项目 " |
|
“Library” |
项目保存为CODESYS 库文件 " |
|
“Auto-detect” |
CODESYS 试图通过扩展名识别项目类型。当前的实现会检查项目的 URL 是否以 " |
|
“省略外部” : |
|
|
有关说明,请参阅 "对话框'选择修订版'"部分。 请注意:该组提供的选项与“Revision” 对话框相同。 |
|
“OK” |
从 SVN 资源库中签出项目,将其本地保存到指定位置,然后在CODESYS 中将其作为主项目打开。 |
如果文件在导入 SVN 版本库时已加密,或者已经提交,请注意以下几点:
提交到 SVN 版本库时,会包含加密项目文件的相关信息。但是,加密类型不包括在内(密码、Wibu 安全密钥、X509 证书)。因此,可能需要在项目设置中再次加密工作副本。在这种情况下,退出命令时会打开一个对话框通知您。然后就可以直接切换到项目设置。



:外部(外部对象)不会复制到工作目录。