对象:PROFINET IO 现场设备
该选项卡显示基本通讯设置。
根据PROFINET IO 标准,PROFINET IO 设备负责所使用适配器的 IP 设置。它必须保存永久 IP 设置,并能根据控制器的要求进行重置或修改(IP=0.0.0.0)。初始状态(重置为出厂状态)为停用 IP 套件(IP=0.0.0.0)。
为实现 IP 配置的完全重置,大多数系统都必须进行一些设置(参见⮫ “PROFINET IO 配置器” 章节)。
但是,如果PROFINET IO 设备是可编程逻辑控制器,并通过同一个以太网适配器与 (CODESYS) 编程环境连接,那么修改和重置 IP 地址就会出现中断(IDE 和 PLC 之间的连接终止)。因此,提供了一种偏离标准的模式 (“使用项目参数”)。
|
“使用残留数据” |
使用文件的 IP 设置和站名。文件存储在文件系统中。 数据由控制器设置,并由设备保存到文件中。 |
|
“使用项目参数” |
使用项目的 IP 设置和站名(以太网适配器的设置)。 Windows、VxWorks 和 WinCE 必须选择该选项,因为这些系统无法更改 IP 地址。 |
|
“站名” |
PROFINET IO 设备的站名 |
|
“使用传入的” |
|
|
“使用外发” |
|
|
“替代值” |
当相应的提供商状态(输出数据 PS)设置为 替代值有以下选项:
|
在联机模式下,将显示台站名称和 IP 设置“Status” 选项卡。
:控制器接收为提供者和消费者状态生成的 I/O 数据。