对象:PROFINET IO 设备
在此对话框中,可以配置与PROFINET IO 现场设备的通信链接(PROFINET IO :应用关系)。
对于本对话框中的所有设置,设备描述将决定此处的值是否可编辑,以及哪些值是预定义的,哪些是可能的。
|
“站名” |
设备的站名。它用于唯一识别网络中的设备。 |
|
“站点状态” |
符合PROFINET IO 规范的 32 位错误代码。例如,在连接失败或链接中断时,这里会提供错误状态。还将显示说明。 |
|
“IP 参数” |
|
|
“IP 地址” |
设备的 IP 设置。与控制器建立连接时设置。 |
|
“子网掩码” |
|
|
“默认网关” |
|
|
“通讯设置” |
|
|
“发送时钟(毫秒)” |
发送时钟(毫秒)。 |
|
“削减率” |
缩放系数 发送周期由“发送时钟” *“缩小比率” 定义。因此,“Send 时钟” 为 1 毫秒,“Reduction ratio” 为 4,意味着每 4 毫秒发送一次 I/O 数据。 |
|
“阶段” |
“Reduction ratio” 为 如果“发送时钟” = 1,“减缩比率” = 4(如上例),则可以配置相位 1-4。对于四个从属设备,如果使用这种发送时钟和缩减比设置,则可以将四个相位中的一个分配给四个从属设备中的每一个。这样,在发送周期的四个阶段中,每个阶段只发送一个数据包,而且负载是平均分配的。 |
|
“看门狗(毫秒)” |
监测时间。发送周期的倍数(发送周期 =“发送时钟” *“缩小比率” )。可能的值:3 毫秒 - 1920 毫秒。 如果控制器或PROFINET IO 设备在该时间段内未收到通信对等设备的 I/O 数据,则连接终止。设备进入故障模式,并将输出切换为替代值。 |
|
“VLAN ID” |
VLAN 标识符:VLAN 类型 802.1Q 在 0 和 4095 之间的数字。 请注意:对于符合PROFINET IO规范 V2.3 的较新设备,仍然只允许使用 "0"。 |
|
“RT 级” |
如果有,您可以从列表中选择所需的 RT 类(实时通信)。 |
|
“用户参数” |
|
|
“设置所有默认值” |
CODESYS 将所有设置重置为 GSDML 文件中的默认值(见默认值列)。 |
|
“阅读所有价值” |
CODESYS 从设备读取当前值并在编辑器中更新。 |
|
“写入所有值” |
CODESYS 将当前值从编辑器写入 IO 设备。并非所有 IO 设备都支持在运行模式下更新参数。如果没有,则会显示错误信息。 |