对象:KNX
KNX 编辑器配置器中的选项卡显示了所有通信对象的概览。通信对象的 I/O 将自动应用于 I/O 映射。
可以直接在表格中或“通讯对象” 对话框中编辑条目。可通过复制和粘贴复制现有条目。在这种情况下,会自动使用下一个空闲频道号码。
|
“添加” |
打开“通讯对象” 对话框以添加对象 |
|
“编辑” |
打开“通讯对象” 对话框编辑对象 |
|
“删除” |
删除选定的通讯对象 |
|
“导出到 ETS” |
在 XML 文件中导出通信对象列表。如果 ETS5 安装了 DCA 插件,ETS5 可以导入该文件。 请注意:选择 KNX 节点时,也可在上下文菜单中使用该命令。 |
|
“导出 CSV” |
将通信对象导出为 CSV 文件 |
|
“导入 CSV” |
从 CSV 文件导入通信对象 |
|
“身份验证” |
通信对象的校验和(CRC)。这必须与 ETS5 中的校验和相同。 |
通信对象 "对话框
|
“组对象编号” |
唯一通道编号。允许出现编号间隙。 如果已经分配了通道编号,则会显示错误文本并禁用“OK” 按钮。 |
|
“Type” |
确定CODESYS 中的对象是否用作“输入” 或“输出” 。 |
|
“数据点类型” |
KNX 标准中规定了数据类型(DPT = 数据点类型)。 在CODESYS 中,可以选择最常用的数据类型。只能选择基本数据类型,不含单位(例如 DPT9.*)。 |
|
“组对象名称” |
任何对象名称。根据数据类型,会自动添加预定义文本。 |
|
“组对象功能” |
任何函数名称。根据数据类型,会自动添加预定义文本。 |
|
“看门狗超时” |
如果过了这段时间仍未收到新信息,则设置 |