对象:EtherCAT 从站
EtherCAT 从站的基本设置在此选项卡上配置。基本设置由设备描述文件预设。
|
只有当EtherCAT Master 的自动配置模式被禁用时,才能编辑字段。 |
|
|
“AutoInc 地址” |
自增地址(16 位),由从属设备在网络中的位置决定。该地址仅在系统启动期间,主站为从站分配EtherCAT 地址时使用。当第一条报文为此通过所有从属设备时,每个从属设备都会将其“AutoInc 地址” 递增 1。然后,地址为 0 的从机获取数据。这里可以输入"-8"。 |
|
“EtherCAT 地址” |
从站的最终地址,由主站在启动时分配。地址与从属设备在网络中的位置无关。 |
|
“专家设置” |
不过,标准应用不需要专家设置。建议使用自动配置模式,该模式足以满足标准应用的需要。 |
|
“可选” |
在堆栈开始时,系统会检查是否有可选设备。
请注意:如果把从属设备定义为 "可选",那么它就必须有一个唯一的标识。您可以通过“Identification” 部分的三种可能设置进行更改。 只有在 EtherCAT 主站的设置中选择了 “Autoconfig 主站/从站”选项,且 EtherCAT 从站支持该功能时才可用。 |
|
“选择直流” |
包含设备描述文件分布式时钟所有设置的列表框 |
|
“启用 ” |
|
下面介绍的“Sync0” 和“Sync1” 设置取决于从属设备:
|
“启用同步 0” |
|
|
“同步单元周期” |
|
|
“用户定义” |
|
|
“启用同步 1” |
|
|
“同步单元周期” |
|
|
“用户定义” |
|
|
该区域仅在联机模式下显示。 |
|
|
“现状” |
从站状况 可能的状态“Init”,“Preoperational”,“Safe Operational”, and“Operational” 状态Operational 表示从属设备配置已正确完成,过程数据(输入和输出)已被接受。 |
|
“检查供应商 ID” |
默认情况下,系统启动时会根据当前配置设置检查设备的供应商 ID 和产品 ID。如果他们不同意,则总线停止运行,不再执行进一步的操作。这样做是为了防止将不正确的配置加载到总线系统上。 停用相应检查的选项。 |
|
“检查产品 ID” |
|
|
“检查修订编号” |
|
|
“下载预期插槽配置” |
|
|
默认情况下,以下操作未定义看门狗。如有必要,可在此处指定适当的超时(以毫秒为单位): |
|
|
“SDO 访问” |
在系统启动时传送 SDO 列表。以毫秒为单位。 |
|
“I -> P” |
从“Init” 模式切换到“Preoperational” 模式。以毫秒为单位。 |
|
“P -> S / S -> O” |
从“运行前” 模式切换到“安全运行” 模式,或从“安全运行” 模式切换到“运行” 模式。以毫秒为单位。 |
|
此处可激活“分布式时钟” 功能的一个或多个选项,这些选项应在本地微处理器上使用。检查在EtherCAT Slave 的 0x980 注册表中进行。可能的设置 |
|
|
“循环单元” |
|
|
“锁存单元 0” |
|
|
“闩锁装置 1” |
|
|
“设置乘数” |
PDI 看门狗和 SM 看门狗从本地终端时钟除以看门狗乘法器接收脉冲。 |
|
“设置 PDI 看门狗” |
当与EtherCAT 从站控制器之间没有 PDI 通信的时间超过已设置并激活的 PDI(过程数据接口)看门狗时间时,该看门狗触发。 |
|
“设置 SM 看门狗” |
当EtherCAT 与终端之间的过程数据通信时间超过已设置并激活的 SM(SyncManager)看门狗时间时,看门狗触发。 |
|
在本节中,您可以设置从属设备的设备标识。因此,可以使从属设备的地址与其在总线中的位置无关。 只有选择“激活专家设置” 选项或“可选” 选项时,才能看到以下选项。 如果已将从属设备识别为“可选” ,则必须为其分配一个唯一 ID。 |
|
|
“残疾” |
不检查从属设备的标识。 |
|
“已配置站别名(ADO 0x0012)” |
存储在设备 EEPROM 中的地址。 您可以在“扫描设备” 对话框或联机模式中更改值。对于现有设备,您只需分配一次该号码。这意味着您必须将设备连接到EtherCAT Master 并保存号码。 |
|
“写入 EEPROM” |
在联机模式下仅对“配置的站别名可见” 。将“值” 的定义地址写入从站的 EEPROM。 |
|
“明确的设备标识(ADO 0x0134)” |
设备标识由硬件硬设置(如 DIP 开关)。它显示在“实际地址” 中。 |
|
“数据字(2 字节)” |
从属设备中保存了一个 2 字节的标识值。 |
|
“Value” |
检查的预期值。如果实际值与该设置不符,则会出错。 |
|
“ADO (hex)” |
设备描述中的初始值。您可以在“数据字” 选项中更改该值。 |
|
“实际地址” |
仅在线模式下可见。显示从属设备的地址。您可以使用该显示屏检查“Write to EEPROM” 命令是否成功。 |
:还可以对启动检查和时间监控进行其他设置(见下文)。