加密和签名应用程序
可以对应用程序进行加密和签名,以保护 PLC 中正在运行的应用程序和已配置的项目。如何设置用户管理、通信和启动应用程序以防止未经授权的访问,请参阅⮫ 应用说明 。
目标您希望使用证书对启动应用程序、下载和在线更改进行加密,以确保控制器上的应用程序不会被随意交换。为此,您需要从控制器下载 "加密应用程序 "类型的相应证书,并将其安装到计算机的 "Windows 证书存储区"。所有需要更改控制器上应用程序的开发环境都需要此证书。例如,如果必须从另一台计算机下载该应用程序,那么该计算机上也必须存在证书。
另见
-
CODESYS 帮助:"安全"、"加密"、"证书"
使用加密向导对启动程序、下载和在线更改进行加密
要求:通往控制器的活动路径已配置。
-
打开应用程序的“Properties” 对话框。
-
单击“Encryption” 选项卡。将“ 加密技术” 设置为“使用证书加密” 。
“证书” 字段中有“加密向导” 按钮。
-
单击“Encryption Wizard” 按钮。
“Encryption Wizard” 对话框将打开。状态为
Not connected,在“详情” 下为Ready。 -
单击“开始” 按钮。
向导会在控制器上搜索合适的证书。如有必要,控制器会创建一个新证书,并在计算机的证书存储区注册。
注意:以这种方式获得的证书会自动被视为可信。
如果控制器上已有用于应用程序加密的证书,则使用该证书。
如果必须在控制器上为CODESYS 创建新证书,则会打开“证书设置” 对话框,用于配置私钥的密钥长度和有效期。
-
在“Certificate Settings” 对话框中,单击“OK” 确认密钥长度和有效期的默认值或编辑值。
CODESYS 将CODESYS 选项中的值保存为下一个此类证书配置的默认值。
在向导的“Details” 中,你可以看到已执行操作的说明和最近创建的证书的缩略图。
-
当状态达到“向导完成” 时,关闭向导。
新证书将在属性对话框的“Certificates” 字段中列出。在“Certificate Store” 中,它列在“Controller Certificates” 下。在“安全屏幕” 视图中,在“设备” 选项卡上,证书与“加密应用程序” 信息一起显示在右侧窗口中。
-
确认应用程序的“Properties” 对话框。
-
打开“安全屏幕” 视图。
在“Project” 标签页,在“Encryption of boot application, download and online change” 组中,证书与“Encrypted Application” 信息一起显示。
因此,启动应用程序、下载和在线更改都是加密的,只有在配置的证书和签名有效的情况下才可进行。
另见
-
CODESYS 帮助:对话框 "属性""加密"
-
CODESYS 帮助:"安全"、"加密"、"证书"
无需加密向导即可对启动程序、下载和在线更改进行加密
要求:通往控制器的活动路径已配置。控制器上仍然没有适合加密且有效的证书。
-
双击状态栏中的
符号或单击“查看 安全屏幕”,打开“安全屏幕” 视图。打开“Devices” 选项卡。 -
单击
“刷新可用设备及其证书存储列表” 按钮。 -
选择左侧列出的设备。
-
选择“右侧的加密应用程序” ,然后单击“在设备上创建新证书” 按钮。
将默认密钥长度改为 4096。否则会出现错误,只能在 PLC 的日志中看到。
证书已创建,并以
符号列于表中。 -
双击证书条目。
Windows“Certificate” 默认对话框将打开。
-
单击“General” 标签页上的“Install certificate” 按钮。
“证书导入向导” 将打开。
-
在“Certificate Store” 对话框中,选择“将所有证书放入以下存储区” 选项,并为“Certificate Store”选择“Controller Certificates” 文件夹。
控制器证书被导入“Controller Certificates” 目录,可立即用于对下载、在线更改和启动应用程序进行加密。
-
打开“Project” 选项卡,双击“Encryption of boot application, download and online change” 组中的应用程序条目。
应用程序的“Properties” 对话框将打开。
-
单击“Encryption” 选项卡,将“Encryption Technology” 设置为“Encryption with certificates” 。然后点击
。请注意:如果在“Security Screen”中选择了“Enforce encryption of downloads, online changes and boot applications” 选项,则“Encryption with certificates” 已经预设。 -
在“Certificate Selection” 对话框中,从“Controller Certificates” 文件夹中选择相应的证书,然后单击
。 -
单击“OK” 确认对话框。
证书将显示在属性对话框中。
-
与上述使用向导时的步骤 7 和 8 相同。
强制加密启动应用程序、下载和在线更改
-
打开“安全屏幕”中的“Users” 选项卡。在“Security level” 组中,选择“Enforce encryption of downloads, online changes and boot applications” 选项。
只有获得有效证书,才能更改控制器上的应用程序。
另见
-
CODESYS 帮助:"安全屏幕"