CONTINUE 是扩展结构文本(ExST)的指令。
该指令用于FOR 、WHILE 和REPEAT 循环,以便跳转到循环下一次执行的起点。
示例
FOR Counter:=1 TO 5 BY 1 DO INT1:=INT1/2; IF INT1=0 THEN CONTINUE; (* to avoid a division by zero *) END_IF Var1:=Var1/INT1; (* executed, if INT1 is not 0 *) END_FOR; Erg:=Var1;