CODESYS 还不支持使用 CA 签名的证书。不过,您仍然可以申请和使用这些类型的证书。在设备编辑器的“PLC Shell” 选项卡上,您可以将所需的 CSR 文件导出到文件系统,并从那里导入认证机构发送的 CER 文件。
申请并提供 CA 签名证书
您已连接到控制器。
-
首先生成所有服务器证书的证书签名请求(CSR)。
为此,请单击控制器的“PLC Shell” 选项卡,并在输入行中键入命令
cert-createcsr。 -
单击“Log” 选项卡,然后单击刷新按钮 (
)。在日志条目中,可以看到 CSR 文件已经生成。
-
单击 “Files” 选项卡,打开“Runtime” 对话框右侧的文件路径
cert/export。export文件夹包含生成的 CSR 文件,例如0_CmpsecureChannl.csr, 1_CmpApp.csr, 2_CmpWebServer.csr. -
在“Host” 对话框左侧选择要插入 CSR 文件的文件路径,在对话框右侧标记 CSR 文件,然后单击
。CSR 文件会被复制到所需的文件夹中。
-
这些请求可以由证书颁发机构(CA)进行认证签名,然后你会收到证书颁发机构颁发的签名证书。
-
在接下来的步骤中,你将把这些已签名的服务器证书导入控制器。




注意

注意事项在导入 CA 签发的证书之前,必须删除服务器的自签名证书。
-
在“运行时”对话框右侧选择“路径”
cert/import。 -
在“Host” 对话框左侧,选择文件系统中保存已签名证书的路径,并选择证书。
-
单击
。证书被复制到
cert/import文件夹。 -
单击“PLC Shell” 选项卡。
-
在选项卡的输入行中键入命令
cert-import own <file name of the certificate.cer>,然后按[Enter] 键。运行时系统服务器可使用已签名的证书。