标志 
全局变量列表用于声明、编辑和显示全局变量。
使用命令“Project Add Object Global Variable List” 将 GVL 添加到应用程序或项目中。
如果在 "设备 "树中的应用程序下插入 GVL,则变量在该应用程序中有效。如果在POUs 视图中添加 GVL,变量对整个项目都有效。
您可以在对话框“工具 选项” 的类别“声明编辑器” 和“文本编辑器” 中应用对象编辑器的设置。
如果目标系统支持网络功能,则可以将 GVL 的变量转换为网络变量,从而与网络中的其他设备进行数据交换。为此,您必须在“Properties” 对话框的 “Network Variables” 选项卡中为 GVL 定义相应的属性。