来自远程源的数据变量在全局变量列表<name of data source> 中声明。全局变量列表是连接远程 PLC 的数据接口。该对象位于应用程序下方和“DataSources_Objects” 文件夹下方。
|
“更新变量” |
建立与远程设备的连接,并打开“Choose Variables” 对话框。 |
|
“本地变量” |
本地应用程序中的变量。包含远程数据。 |
|
“访问权限” |
变量的访问权限。相应的远程变量具有相同的访问权限。
请注意:如果更改访问权限,则需要下载才能生效。 |
|
“随时更新” |
请注意:这是推荐的设置类型。
请注意:仅当变量仅用于 IEC 代码时才选择该选项。如果在可视化代码中使用了变量,则该变量会自动更新。 请注意:在以这种方式更新功能块或数据类型的实例时,该实例总是被完整地传输。 |
|
“创建或绘制” |
远程变量与本地变量的映射类型。
|
|
“类型映射” |
远程变量的数据类型。如果变量不是标量类型,那么该类型将列在“类型映射” 标签页上。 |
|
“远程变量” |
远程 PLC 中的变量 |
选择变量 "对话框
标志 
功能 :对话框列出了通过配置的连接访问的远程变量。
请致电 :在“变量” 选项卡上“更新变量” 命令。
要求 :远程 PLC 正在运行。下载控制应用程序。
|
“变量” |
远程变量在树形视图中列出。顶层节点由远程应用程序名称标识。下面列出了其变量。结构化数据与所有下属元素一起列出。 例如
红色字体:当变量显示为红色字体时,表示远程 PLC 中不再有该变量。 请注意:您可以单击“取消选中不可用变量” ,将变量从列表中删除。
|
|
|
变量具有可扩展元素。点击符号后,变量将由其元素扩展。 |
|
“插入结构化的项目” |
|
|
“取消选中不可用变量” |
要求:当远程 PLC 上的可用变量中不再有以前的变量时,链接就会显示。这些变量在上面的窗口中用红色标出。推测远程 PLC 中的符号配置或应用程序发生了更改。 点击该命令后,红色变量将从列表框中删除。 |
:写入权限。每次数值发生变化,控制器上的变量就会更新。
:读取访问。每当控制器上的值发生变化,应用程序中的变量就会更新。
:读/写访问
:控制器数据自动更新(通过数据源)。如果变量被用于可视化、趋势、配方或警报中,则会自动更新。
:变量在每个周期内都会更新。
:使用远程变量的数据类型映射到特定创建的变量。控制数据以 1:1 映射。这是推荐的映射类型。该变量在 GVL
:映射到现有变量。这就要求现有变量具有相同的数据类型。
:将类型一致的数据类型映射为远程数据类型的特定创建变量:远程数据类型和本地数据类型并不相同,但可以兼容。例如,可以在库中提供符合类型的数据类型。该变量在 GVL