CODESYS 提供了在整个项目中搜索变量或函数定义位置的功能。在编辑器中打开包含定义的程序块,并标记声明。
查找变量的声明
要求:您在编辑器中打开了一个 POU。
-
将光标置于执行部分的标识符处。
-
单击“编辑 浏览 转到定义” 。
带有声明的 POU 将在编辑器中打开,并标出变量定义。如果定义位于已编译的库中,则会在库管理器中打开相应的块。
您可以在联机和脱机模式下执行此命令。
示例
下面的程序块包括一个功能块定义 (fbinst)、一个程序调用 (prog_y()) 和一个功能块调用 (fbinst.out):
VAR fbinst:fb1; ivar:INT; END_VAR prog_y(); ivar:=prog_y.y; res1:=fbinst.out;
如果光标位于prog_y ,则该命令将在编辑器中打开程序prog_y 。
如果光标位于fbinst ,那么这条命令就会集中在声明部分的以下几行 fbinst:fb1;
如果将光标设置在out ,则该命令将在编辑器中打开功能块fb1 。
另见