标志 
功能 :在此对话框中,您可以为设备树中选定的变量列表定义网络属性。此外,其中任何声明为网络变量的变量也可以使用。
请致电 :“设备树中变量列表的上下文菜单 属性”,“网络变量” 选项卡
|
“网络类型” |
UDP |
|
“Task” |
CODESYS 总是在任务周期结束时发送变量。 |
|
“列表标识符” |
用于标识网络变量列表。必须独一无二 |
|
“包装变量” |
传输的数据包(电报)的大小取决于网络类型。在“UDP” 的情况下,一个数据包为 256 字节。
|
|
“传输校验和” |
|
|
“Acknowledgement” |
请注意:对于 |
|
“循环传输”,“时间间隔” |
CODESYS 在定义的区间内发送变量。时间定义示例"T#70ms"。 |
|
“变化时传输”,“最小间隙” |
|
|
“事件发生时传输”,“变量” |
|
|
“设置” |
特定于协议的设置;可能的条目取决于网络库。 “端口” :CODESYS 用于与其他网络设备交换数据的端口号。“默认值” 为 "1202"。您可以随时更改“Value” 字段中的当前值。选择字段,按[空格键] ,然后键入数值。 注意 :网络中的其他节点必须定义相同的端口。如果项目中定义了一个以上的 UDP 连接,则所有配置中的端口号都将调整为该值。 “广播 Adr.” :“默认值” 为 255.255.255.255,这意味着将与所有网络单元进行数据交换。您可以在“Value(值” )中更改当前值:选择该字段,按[空格键] ,然后键入子网的地址或地址范围(例如, |
:
: