功能 :该命令将打开“OPC UA 信息模型” 对话框。OPC UA 信息模型安装在本地系统中,可以集成到CODESYS 项目中,并在对话框中进行管理。
请致电 :菜单栏:“工具”
|
“地点” |
显示本地系统上的 OPC UA 信息模型目录。列表框显示当前设置的位置。默认情况下,CODESYS 会在安装过程中创建系统存储库。所选位置的信息模型将在“已安装的 OPC UA 信息模型” 区域中列出。 |
|
“编辑地点” |
打开“Edit Repository Locations” 对话框。 |
|
“已安装的 OPC UA 信息模型” |
|
|
已安装的信息模型列表。双击可打开已安装的信息模型文档。 请注意:该信息库的信息模型也可添加到项目档案中。 |
|
|
“安装 ” |
打开“Select Installed OPC UA Information Model(s)” 对话框。
|
|
“卸载” |
卸载选定的 OPC UA 信息模型。从资源库中删除信息模型后,开发系统中将不再提供该模型供CODESYS Development System 使用。 |
|
“详细信息” |
打开所选信息模型的“Details” 对话框。对话框包含有关信息模型的其他信息。在“别名” 中,可以为 URI 指定一个别名。此外,还会显示是否有信息模型文档的信息。
|
|
“文件” |
打开所选信息模型的已安装文档。 如果所选信息模型未安装文档,则禁用该命令。 |
|
“显示所有版本” |
所有已安装的信息模型版本都以树形结构显示。 |