功能 :该命令将打开“Gateway Configuration” 对话框,您可以在此配置本地网关的块驱动程序。这是手动编辑配置文件Gateway.cfg 的替代方法。
请致电 :在“通讯设置” 对话框的设备编辑器中选择网关条目时的上下文菜单。




注意

正确配置网关需要详细的知识。如有任何疑问,请勿更改默认配置设置。
网关配置 "对话框
对话框中显示的配置树与当前有效配置文件gateway.cfg 的描述相对应。它会显示相关接口当前设置的参数。点击“OK” 确认对话框中的配置更改后,将直接更新配置文件。
网关配置文件gateway.cfg 更改后,必须重新启动网关才能应用更改。
|
“添加” |
带有添加界面和设置命令的菜单。这些命令也可在对话框的上下文菜单中使用。选择取决于已选择的条目和已添加的设置: “添加接口” :选择通过网关进行通信的接口。它被插入树的顶层。有关可能的块驱动器接口,请参见下表。 “添加配置设置” :为所选接口选择设置。它被插入树形界面的下方。要编辑设置值,请双击“设置” 列,打开编辑字段。请参见下表了解每个块驱动程序接口的可能设置。 |
|
“删除” |
删除选定的配置设置 |
|
“向上”,“向下” |
将选定的配置项向上或向下移动一个位置。 |
|
“COM 端口” |
设备上的串行端口,例如用于在专用 COM 端口上按照 RS-232 标准交换数据。 |
|
可能的配置设置: “名称” :只是象征性的 “端口” :用于此接口的物理串行端口,例如 Windows 计算机上的 “波特率” : “激活自动寻址”: “本地地址” :仅当“启用自动寻址” 激活时进行评估。默认值 = 端口的实际值 |
|
|
“共享内存” : |
共享内存驱动程序 |
|
可能的设置 “名称” :只是象征性的 “强制地址” :默认 = -1 (= |
|
|
“以太网 UDP/IP” : |
根据 "用户数据报协议 "进行数据交换的以太网接口。 |
|
可能的设置 “名称” :只是象征性的 “端口索引” :通信端口号。端口索引范围为 “IP 地址” :默认 = “网络掩码” :默认 = 255.255.255.0;示例:255.255.252.0.当设备上有多个网络接口时,此设置可用于明确设置接口。 “PPP 远程地址” :默认值 = |
|
|
“以太网 TCP/IP” : |
以太网接口,用于根据 "传输控制协议 "进行数据交换。 |
|
可能的设置 “名称”,“端口”,“IP 地址” :参见上文以太网 UDP/IP。 “闲置超时” :默认值 = 0。该设置定义了 TCP 连接在不再交换数据时关闭的时间跨度(以秒为单位)。 |
|
|
“CAN 客户端” |
“名称” :只是象征性的 其他设置的说明可直接在对话框中找到。 |
|
“USB 端口” |
“名称” :只是象征性的 其他设置的说明可直接在对话框中找到。 |
另请参见
(默认值 =
)