在 CAN 总线初始化期间,CODESYS 通过 SDO(服务数据对象)传输当前配置设置。
在该选项卡上,您可以配置必要的 SDO。您需要配置必要的 SDO,并确定对象的传输顺序和传输出错时采取的措施。
该列表中的对象顺序与向模块传输 SDO 的顺序一致。




注意

如果当前设备未激活“专家设置” 选项,则此处仅显示用户定义的 SDO。
|
“添加 SDO” |
打开“从对象目录中选择项目” 对话框,显示所有可用的 SDO。所选对象插入到所选对象之后。 |
|
“编辑” |
打开“从对象目录中选择项目” 对话框并标记相应对象。您可以修改对象参数或用其他对象替换该对象。 |
|
“删除” |
从列表中删除所选对象 |
|
“向上移动” |
将选定对象向上移动一行。 |
|
“向下移动” |
将选定对象向下移动一行。 |
|
“出错时终止” |
|
|
“出错时跳转到该行” |
|
|
“下一行” |
检测到错误时继续处理的行号 |
|
“SDO 超时(毫秒)” |
SDO 传输超时。如果从站在这段时间内没有响应 SDO 请求,则传输会因超时而取消。 |
|
“创建所有 SDO” |
|
|
“写入完整的 PDO 配置” |
|
另见
从对象目录中选择项目 "对话框
该表显示每个 SDO 的设备 EDS 文件中可写且不大于 4 字节的所有对象目录条目。在 SDO 对话框中添加 SDO 供选择之前,可以在表格下方的字段中修改其参数。这样,您也可以通过输入新的索引/子索引值,在 EDS 文件中创建不可写的 SDO。
|
“名称” |
PDO 的 COB-ID 或设备描述和对象目录中使用的映射对象名称。 |
|
“Index” |
对象的索引 |
|
“Subindex” |
对象的子索引 |
|
“访问类型” |
|
|
“Type” |
对象的数据类型 |
|
“默认值” |
对象的默认值 |
|
“比特长度” |
物体长度 |
|
“Value” |
:如果检测到该 SDO 出错,堆栈将停止当前从站的配置阶段。从站保持 PREOPERATIONAL(预运行)模式。
:不会明确停用 PDO。要求在从属设备的通用设置中激活