对象:CANopen 远程设备,CANopen 本地设备
此对话框仅在 V3.5.6.0 或更高版本的 CANopen 从站的设备编辑器中可用。它显示所有 PDO 及其默认设置。在此对话框中,您可以添加新对象,删除或编辑现有对象。
左侧是从站从主站接收的 PDO。右侧是从站向主站发送的 PDO。
|
“添加 PDO” |
打开“Select PDO” 对话框,显示所有可用的 PDO。在此对话框中,您可以选择要添加到“接收 PDO” 或“发送 PDO” 的 PDO。 |
|
“添加映射” |
打开“从对象目录中选择项目” 对话框。这里列出了可以添加到 PDO 映射的对象。 |
|
“编辑” |
选择 PDO 后,将打开“PDO 属性” 对话框。 选择 PDO 映射后,将打开“Select Item from Object Directory” 对话框。 |
|
“删除” |
从列表中删除所选对象 |
|
“向上移动” |
将选定对象向上移动一行。 |
|
“向下移动” |
将选定对象向下移动一行。 |
另见
PDO 属性 "对话框
|
“COB-ID” |
每个 PDO 报文都必须有一个 COB-ID(通信对象标识符)。您可以输入明确的数值(例如:16#201)或公式(例如:$NODEID+16#200)。 |
|
“RTR” |
远程传输请求。该选项仅适用于发送 PDO。
|
|
“抑制时间(x 100µs)” |
只有当设备支持此功能时,您才能编辑此字段。抑制时间是特定 PDO 两条信息之间的最短时间。使用此设置可以防止在编辑 PDO 值时过于频繁地发送 PDO。默认值:"0".可能的值:0–65535. |
|
“传动类型” |
|
|
“同步次数” |
仅适用于传输类型“循环 - 同步” 。 指示传输 PDO 的时间间隔。该值是 CANopen 管理器“周期 (µs)” 的倍数。默认值:1.可能的值:1–240. 示例:同步次数 = 4,周期 = 1000 µsà 传输间隔 = 4000 µs |
|
“事件时间(x 1ms)” |
仅适用于传输类型“异步 - 制造商专用” 和“异步 - 设备配置文件” 。 只有当设备支持此功能时,您才能编辑此字段。指出两次 PDO 传输 PDO 之间的时间间隔(毫秒)。默认值:"0".可能的值:0–65535. |
|
“CANopen 管理器的处理” |
|
从对象目录中选择项目 "对话框
对于模块化从属设备,必须清除“Autoconfig PDO 映射” 选项,才能手动配置映射。
该表显示设备 EDS 文件中的所有对象目录条目。对于接收 PDO,CODESYS 只提供具有写权限(标志 = w)的对象;对于发送 PDO,则提供读权限。
|
“名称” |
PDO 的 COB-ID 或设备描述和对象目录中使用的映射对象名称。 |
|
“Index” |
对象的索引 |
|
“Subindex” |
对象的子索引 |
|
“访问类型” |
|
|
“Type” |
对象的数据类型 |
|
“默认值” |
对象的默认值 |
|
“比特长度” |
物体长度 |
您可以使用 RTR 帧从外部询问 PDO。
:CANopen 管理器不再处理 PDO。它不再传输或接收。