功能性
UDP 和 TCP 被广泛应用于网络通信。UDP 是一种无连接传输协议。它的任务与面向连接的 TCP 类似。这意味着发送方不知道其发送的数据包是否已到达。TCP 在接收数据时会发送确认信息,而 UDP 则不会。这样做的好处是,数据包头小得多,而且传输链路无需传输确认。
通常,UDP 用于 DNS 请求、VPN 连接、音频和视频流。
硬件树中未配置 UDP。UDP 是通过一个库以应用方式实现的。
有两个库,一个是最底层的库(SysSocket2 库,用于访问目标机上 TCP/IP 通信的套接字接口),另一个是用户库(Net Base Services 库,该库实现了 TCP 服务器、TCP 客户端和 UDP 对等端,作为Ethernet 的基础服务集合)。
⮫ 应用示例 演示了AC500 V2 PLC 与AC500 V3 PLC 之间通过 UDP 协议进行的通信。